This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:采用 CF 型应用部件的呼吸电路

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056542/ads1298r-respiration-circuit-with-cf-type-applied-parts

器件型号:ADS1298R

尊敬的 TI 团队:

我正在 对18导联 ECG 实施呼吸功能。

ADS129xR 数据表(SBAS459K–2010年1月–2015年8月修订)建议 C1和 C5的电容值为470pF (第§10.2.1章)而 ADS1298R 评估板建议相同电容 C99和 C100的电容值为2200pF。

此外、数据表电路和我们的电路之间有两个主要差异:

  •  除颤保护的实施方式为   :ECG 电缆上每个电极路径使用10kR 电阻、PCB 上每个电极路径使用 TVS (MAX30034、Maxim)和1KR 电阻。
  • 器件是 ECG、因此应用部件为 CF 类型、患者内部允许的最大总电流为10uA (无故障条件):考虑到导联检测的影响、我希望最大呼吸电流为8uA。 它导致 R1=R2=140kR 而不是40.2kR ( SBAS459K 的第§10.2.1章)。

我们在 ADS1298R 评估板以及电路上执行了一些测试。

 °使用呼吸模拟器(Prosim 8、Fluke)实现 ADS1298R 性能、我们可在32kHz、增益1和112.5 μ s 下获得最佳性能。
但是、呼吸信号不能利用基线2000R 和0.1R 变化的任何软件配置
相同的结果。

应为 C1、C5选择哪个值?

您能否确认 R1和 R2应设置为140kR 以获得8uA 的呼吸电流?

您是否仍然建议在32kHz 时增益为3或4、相位为112.5°或135°(SBAS459K 的第91页)?

PS:您可以找到遵守 数据表中所有指南的随附电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于美国的感恩节假期、我们的回应被推迟。 我们将在下周之前再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很抱歉耽误你的答复,感谢你的耐心。

    C1和 C5的使用取决于呼吸应用设计。 C1/C5 (470pF 或2200nF)和 R5/R6和 R4/R5的高通滤波器将有助于最大限度地减少呼吸信号上 ECG 波形的耦合。 选择最佳 C1/C5值的因素取决于许多因素、例如呼吸调制频率、呼吸相位、增益设置和 LP/HR 模式。 我们的实验显示、470pF 是数据表中应用电路的最佳价值。

    对 R1和 R2使用140kR 将提供大约8-9uA 的呼吸电流。 请注意、您需要在呼吸路径上包含任何保护电阻器和 ECG 电缆电阻(10kOhm)、以进行计算。

    对于数据表中的图100、建议使用图99中所示的呼吸应用为32kHz 呼吸调制频率提供3/4增益和112.5/135相位。 但是、它可能不是其他呼吸设置的最佳选择。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TCT:

    感谢您的回复。

    呼吸电流

    对 R1和 R2使用140kR 将提供大约8-9uA 的呼吸电流。 请注意、您需要在呼吸路径上包含任何保护电阻器和 ECG 电缆电阻(10kOhm)、以进行计算。

    =>除颤时、R1=R2=140kR、每个通道上10kR+1KR => IMOD=8.25uA

    呼吸电路

    我知道需要微调呼吸参数(增益、相位、频率)。

    您能否确认电路是否正常,您是否可以假定电阻器/电容器可以/将会被修改?

    我们希望启动原型制造。

    感谢你的帮助、

    此致、

    功率放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    呼吸原理图看起来不错。  

    谢谢

    -TC