This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:4线 RTD 或4 T 型热电偶测量

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADC-TEMP-SENSOR-FW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056630/ads124s08-4-wire-rtd-or-4-t-type-thermocouple-measurement

器件型号:ADS124S08

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计一个通用板、用于测量4个4线 RTD 或 4个 T 型热电偶。

为此、我们遇到了 AD 的 AD7124-8和 TI 的 ADS124S08。

现在、在深入了解 ADS124S08的数据表之前、我想问一下 ADS124S08 -单芯片是否能够测量4个4线 RTD /  4个 T 型热电偶

 还是需要多个芯片。

我更喜欢 ADS124S08、因为它在库存中、而不是 AD7124-8。

从 AD 的 AD7124-8中可以看出这是可以接受的、但我对 TI 对应器件有疑问。

我要再次明确地指出、我们不希望 RTD 和 T/C 一起工作-它可以是或

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望使用 T 型 T/C 进行@-190°C 的测量、仅供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高臂、

    是的、ADS124S08能够使用一个器件测量4个4线 RTD。 如需更多信息、请参阅我们的 RTD 设计指南: https://www.ti.com/lit/sbaa275

    具体而言、第2.11节(图17)介绍了如何使用低侧基准电阻(RREF)配置连接4个4线 RTD。 虽然本节不专门引用 ADS124S08、但图17显示此配置需要12个模拟输入和1组差分基准输入、ADS124S08支持这些输入。

    我还将向您介绍有关热电偶的类似文档: https://www.ti.com/lit/sbaa274

    请注意、ADS124S08还可以测量4个热电偶、因为这需要4个差分输入(ADS124S08提供6个差分输入)。 冷端补偿(CJC)必须由单独的传感器执行、通常是模拟或数字温度传感器、RTD 或热敏电阻(NTC)。 ADS124S08上应有足够的通道来测量1x-2x 传感器、具体取决于类型和所需数量。 热电偶测量精度通常取决于电压基准的性能- ADS124S08在芯片上集成了极高性能的 VREF。

    您还可以参考我们的温度传感固件库 、该库包含适用于所有类型 RTD 和热电偶的补偿和线性化软件:www.ti.com/.../ADC-TEMP-SENSOR-FW。 此链接底部有一个视频、介绍了固件的使用过程以及启动和运行固件所需的工具。

    请告诉我您是否需要有关此主题的其他信息。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能说非常感谢这家酒店!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    另请提供一个参考设计、其中包含4个通过 CJC 连接到 IC 的 T/C、因为您指出了可用于 RTD 的选项。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高臂、

    我们没有专门针对 TCS 的任何内容。 您只需选择所需的任何偏置方案(上拉/下拉、偏置电压等)、然后将其复制四次。 上拉/下拉具有提供内置开路检测的额外优势、因为如果 TC 断开连接、输入将被拉至电源轨(有关更多信息、请参阅 TC 应用手册)。

    ADS124S08具有6个差分输入、因此剩余2个可用于 CJC 的差分(或4个单端)输入。 同样、您必须确定您的系统需要多少个 CJC 测量值:每个 TC 1次、每个 TCS 1次、等等。 这实际上取决于您尝试实现的精度以及电路板布局。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan 的回复、因为我正在做类似的工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    您能否共享我们的电子邮件 ID、以便我们可以共享我们设计的原理图、该原理图可以采用四路热电偶或四路 RTD、以便我们可以获得有关该原理图的更多建议? 这是否可能?

    此外、我们之前正考虑设计整个设计 AD7124-8。 在这里、我们看到了如下余量电阻器的概念:-  

    在 TI 产品的应用手册中、我们没有看到任何这样的东西。 您能不能就此问题稍作说明、以了解 TI 器件为何缺失该问题  

    或者在这种情况下为什么不需要它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高臂、

    您可以将鼠标悬停在我的姓名上、并弹出一个窗口、您可以在其中请求好友。 这将允许我们通过私人消息进行通信、您可以在其中共享原理图。

    关于余量电阻器的问题:这可能是必需的、具体取决于您的系统设置。 ADS124S08上的 REFNx 引脚具有可启用或禁用的缓冲器。 在大多数低侧 RTD 测量中、RREF 的底部仅接地。 在这种情况下、您将移除连接到 REFN 的电阻器和电容器、然后将 REFN 直接接地、这与我在下面包含的图像类似。 如果像下图那样设置系统、则无需余量电阻器、并且会禁用 REFN 上的缓冲器

    如果您希望在 REFN 上包含电阻器和电容器、则应启用缓冲器。 在这种情况下、REFN 不能接地、因为 REFN 缓冲器不能接地。 因此、您需要包含余量电阻器。 此链接更详细地解释了此概念: https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/886352/faq-ads124s08-when-should-i-enable-disable-the-external-reference-buffers

    此外、如果您使用的是高侧 RREF、则需要该电阻器。 但我认为在您的情况下、您将在低侧配置中使用4个四线 RTD、因此只要您使用下面所示的电路并禁用 REFN 上的缓冲器、您就可以了。

    供参考、下图来自我们有关 RTD 断线检测的文档、如果您也对此概念感兴趣: https://www.ti.com/lit/sbaa483

    布莱恩