This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04EVM:关于 ADS131M04EVM 测试问题

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04EVM, ADS1278

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055007/ads131m04evm-about-ads131m04evm-test-issue

器件型号:ADS131M04EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1278

大家好、

我的客户测试 EVM 板。 发现了一些问题。

客户使用 HIOKI SS7012来模拟热电偶信号。 然后发送信号以连接  到 ADS131M04EVM。

RD 将 K 型温度设置为325.4C

RD 从 GUI 中看到、ADC 读数值波动很大。 PIC 和设置如下所示。 (OSR=1024)

2.客户设定 OSR 为16384、结果如下所示。 (OSR 设置16384)

但是客户对这次测试的结果仍然不满意。 这是因为它们与  ADS1278进行了比较。 条件相同,但 ADS1278读取值几乎稳定。

客户规格为0.1C。 因此、他们希望滚动值计数< 20。

屏幕上显示 RD 打印读数值。 您可以看到读数范围为326.3°C~326.6°C  

他们希望读数值即使在小数点之后也非常稳定。 那么、有些解决方案可以改进吗?

 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    就我所能说的来说、显然没有什么问题、因此我们必须深入探究。 此外 、我没有代码(到电压)到温度的转换、因此我没有尝试达到的精确电压或代码规格。 这并不妨碍我解决问题、但它确实有助于我了解问题以及绩效是否无法实现。

    假设时钟源在从高功率模式切换到低功率模式时使用 JP6进行切换、那么我将假定数据正常。  尤其是在第一个数据集中、信号 是周期性的。 如果 SS7012以高分辨率模式提供325.4C 且 OSR = 1024、他们能否为此输入提供 FFT 和直方图页面? 我想看看我们是否看到频率更高的音调。 我不确定 SS7012是如何提供热电电源的、但我希望信号是直流信号、这表明系统中可能存在一些外部噪声。

    除此之外、他们还可以转到寄存器映射页面并单击保存图标以保存配置吗? 通过提供、我可以查看设置。 例如、如果数据大约为326.4C、而数据应为325.4C、则可能表示直流偏移尚未校准(但可能不会帮助信号传播)。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    SS7012提供大约15mV 的直流信号。  

    寄存器映射如下所示。 如果需要更多信息、请告诉我。 Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    感谢您提供寄存器映射。 看起来像所有默认设置、因此这很可能是一个死端

    我需要对频谱分析页面(整个页面、而不仅仅是图形)进行截屏、或者如果它们可以提供 Excel 来捕获数据、我可以在我的一侧进行分析。 捕获的波形看起来不像10mV 直流信号。

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    对此进行了任何更新?

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    问题已解决。 Thx