This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490:为抗混叠 RC 滤波器选择正确的 CF 失败、我在环境通道中获得脉冲

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054614/afe4490-choosing-the-right-cf-for-anti-aliasing-rc-filter-failed-i-get-pulse-in-ambient-channel

器件型号:AFE4490

您好!

在 AFE4490上、有一个用于 TIA 的抗混叠 RC 滤波器。 RF 和 CF 的值是可配置的。 根据等式1中的规格、CF 的上限可通过以下公式得出:RF x CF <= RxSampleTime/10。

在 PRF=100Hz 和 RF=1000k 的测量中、正确的 CF 应为250pF 或更低。 但是、通过选择250pF 作为我们的 CF、我们可以进行串扰(我们的环境通道中有一个 Pleth 脉冲)。 看来、CF 过大、不能在正确的时间内放电。

 

请详细说明一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    请分享您的寄存器设置。 此外、如果 CF 减少或增加复位持续时间、串扰是否会消失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    串扰以较低的 CF 值消失、但是、将复位持续时间增加到10、然后增加到12不会导致串扰消失。

    这是寄存器的内容。

    寄存器02的内容= 0x009C3E (0b1001110000111110)
    寄存器03的内容= 0x007530 (0b111010100110000)
    寄存器04的内容= 0x009C3F (0b1001110000111111)
    寄存器05的内容= 0x000050 (0b1010000)
    寄存器06的内容= 0x00270E (0b10011100001110)
    寄存器07的内容= 0x002760 (0b10011101100000)
    寄存器08的内容= 0x004E1E (0b100111000011110)
    寄存器09的内容= 0x002710 (0b10011100010000)
    寄存器0A 的内容= 0x004E1F (0b100111000011111)
    寄存器0b 的内容= 0x004E70 (0b100111001110000)
    寄存器0C 的内容= 0x00752E (0b111010100101110)
    寄存器0D 的内容= 0x000007 (0b111)
    寄存器0E 的内容= 0x00270F (0b10011100001111)
    寄存器0F = 0x002717 (0b10011100010111)的内容
    寄存器10的内容= 0x004E1F (0b100111000011111)
    寄存器11的内容= 0x004E27 (0b100111000100111)
    寄存器12的内容= 0x00752F (0b111010100101111)
    寄存器13的内容= 0x007537 (0b111010100110111)
    寄存器14的内容= 0x009C3F (0b1001110000111111)
    寄存器15的内容= 0x000000 (0b0)
    寄存器16的内容= 0x000006 (0b110)
    寄存器17的内容= 0x002710 (0b10011100010000)
    寄存器18的内容= 0x002716 (0b10011100010110)
    寄存器19的内容= 0x004E20 (0b100111000100000)
    寄存器1A 的内容= 0x004E26 (0b100111000100110)
    寄存器1B 的内容= 0x007530 (0b111010100110000)
    寄存器1C 的内容= 0x007536 (0b111010100110110)
    寄存器1D 的内容= 0x009C40 (0b1001110001000000)
    寄存器1E 的内容= 0x000104 (0b100000100)
    寄存器1F 的内容= 0x000000 (0b0)
    寄存器20的内容= 0x00C4FE (0b11000100111110)
    寄存器21的内容= 0x0044FE (0b1000100111110)
    寄存器22的内容= 0x011111 (0b10001000100010001)
    寄存器23的内容= 0x000000 (0b0)
    寄存器29的内容= 0x000000 (0b0)
    寄存器2A 的内容= 0x0DA776 (0b11010011101110110)
    寄存器2B 的内容= 0x000D5F (0b1101011111)
    寄存器2C 的内容= 0x07AC36 (0b1111010110000110110)
    寄存器2D 的内容= 0x000BB6 (0b101110110110)
    寄存器2E 的内容= 0x0DC3B1 (0b11011100001110110001)
    寄存器2F 的内容= 0x07DB5D (0b1111101101011101)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享显示串扰的数据? 此外、如果您增加 LED 导通时间到采样开始时间之间的延迟、则应该会看到串扰减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因为我在一段时间内没有收到您的回复、所以我认为您的问题已经解决了。  我将继续并关闭该线程。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。