This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 它是否适合用作用于红外降噪的 ADC?

Guru**** 2914550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS4145, ADC3244, ADC3224, ADC3664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056158/is-it-suitable-as-an-adc-to-be-used-for-infrared-noise-canceling

主题中讨论的其他器件:ADS4145ADC3244ADC3224ADC3664
包含噪声的红外信号被分为两个信号、以便相位为180度。 
通信数据以1MHz 的频率进行通信、此时、它使用 ADC 将偶数环境噪声转换为信号。
在数字化信号中、0度相位信号中的1MHz 数据信号被过滤、只留下噪声分量。
使用 FPGA、合成180度相位信号和0度相位信号、只留下1MHz 通信信号。 它类似于射频降噪。


我的问题是、ad9255 ADC 能否将包括1MHz 信号在内的环境噪声数字化?

我的英语不好、所以请理解。 谢谢你。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,eunjae,

     AD9255是一款模拟器件 ADC。  您必须向 ADI 咨询任何建议。   

    如果您想使用 TI 器件进行设计、ADS4145 www.ti.com/product/ADS4145 可能是一个不错的选择。  

    此致、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、抱歉。  

    我弄错了。

    ADS4145是差分输入。

    是否有任何支持单端的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunjae 您好!

    您的应用所需的采样率是多少?

    应用需要多少个封装中的通道/ ADC?

    这将帮助我们为您选择最佳的 ADC。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    采样率预计约为100MSPS。

    通过将包含噪声的信号除以180度、过滤和合成1MHz 数据信号、可以减少噪声分量。

    1个通道用于 ADC。 然而、由于大多数高性能 ADC 被设计用于接收差分输入、因此使用两个分频器来分频输入信号。 (例如、DATA+_VIN+、DATA+_VIN-输入=> 1_ADC、DATA-_VIN+、DATA-_VIN-输入=> 2_ADC)

    如果有单端 ADC、我认为我们可以通过仅通过一个分频器实现所需的功能。 (例如,data+输入=> 1_adc,data-输入=> 2_adc)

    您能否推荐一个与 ADC 一起使用的分频器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunjae 您好!

    我认为向我们发送方框图可能会更好地了解您的应用。

    此处没有在市场上以100MSPS 采样的单端 ADC。 我不知道。 如果您需要单端输入、我们通常会为模拟输入接口使用平衡-非平衡变压器。 如果您需要直流耦合、请使用放大器来实现此目的。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号可选择为单个输入或差分输入。

    非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eunjae 您好!

    请查看 ADC3664、ADC3244、ADC3224。 根据我在方框图中的理解、这些可能非常适合。

    如果您有其他要求、请随时提出另一个问题。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!