This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:SYNC 信号始终处于低电平

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056907/adc12dj3200evm-sync-signal-is-always-low

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ3200LMK04828

你(们)好

我正在对 ADC12DJ3200与 FPGA 进行互操作性测试。 我的采样频率为1250 MSPS、我使用的是 JMODE 2。 我的线路速率为5Gbps、LMK04828为我的 FPGA 生成125MHz 时钟。 在对 ADC 卡进行编程并读取 ADC 寄存器地址0x208时、我看到 SYNC 信号始终为低电平、JESD 链路从未开启。 我认为我的 ADC 和 FPGA 之间的引脚映射是正确的、但我觉得我的 SYNC 信号是问题所在。 对于此方案、您建议进行哪些检查? 请提供建议。

此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您能否确保同步信号从 FPGA 到 ADC 的引脚映射正确?  

    您可以通过从 FPGA 高电平和低电平切换 SYNC 信号来检查 FPGA 和 ADC 之间同步信号的直流连接、并读取寄存器0x208位5的状态、看看它是否也切换?

    您能否确保 FPGA 引脚和 ADC 的 IO 电压匹配?   

    此致、
    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    我的引脚从 FPGA 映射到 ADC 是正确的。 我尝试将 FPGA 上的 SYNC 信号从高电平切换为低电平、并读取0x208位5、它永远不会切换。 FPGA 引脚和 ADC 的 IO 电压似乎匹配。

    我尝试读取 JESD RX 数据输出、它们正在读取 CBCBCBCBCBCBCBCBCBCBC。 同步信号也始终为1。 不确定是否将该位写入0会生效。 当我下次读取此同步信号位时、它会给出值1 (与默认值相同)。

    您认为这可能是什么问题? 根据我的知识、将引脚 w.RT 映射到 ADC 和 FPGA 是正确的。

    请建议。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您能否提供为对 ADC 进行编程而执行的寄存器写入操作?

    此致、

    Neeraj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    请找到所附的文件。 请告诉我该文件是否适合您检查寄存器 writese2e.ti.com/.../register_5F00_write.cfg。 如果没有、请告诉我为您写入寄存器的步骤。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您能不能向我发送您对 ADC 序列进行编程的寄存器写入操作。 您发送给我的文件包含大量寄存器写入、但我不确定写入寄存器以对 ADC 进行编程的顺序。  

    此致、

    Neeraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    感谢你的帮助。 我认为我的 FPGA 板有问题、尝试使用其他板时、同步信号和链路按预期正常工作。 如果我遇到任何其他问题、我会回来找您。

    此致

    Rohit