主题中讨论的其他器件:ADS124S08、
大家好。
我已经使用 ADS12480设计了应用 PCBA。
我使用"两串联两线制 RTD、低侧基准测量电路"作为附加图像。
RTD 值 I 测试的50Ohm。 VDD=3.3V、AVDD=4.5V。
我已发送一些 SPI 命令进行测试、但当我获取 Output_Code = DA5244 (十六进制)= 14、307、908 (十进制)时、这似乎不正确。
公式:output_Code =(2^23)* GAIN*RTD/Rref = 8388608*16*50/2000 = 3、355、443。
我不知道、 为什么它们会有如此大的差异?
除此之外、我不知道应该将什么值配置到 OSC 和 SFC 寄存器中。 他们是否对结果产生影响?
谢谢。
应用原理图
SPI 命令测试