This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8775EVM:使用它的短暂时间后电路板损坏、之后 SPI 线路无法正常工作。

Guru**** 2504545 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8775EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057346/dac8775evm-boards-spoiled-after-only-a-short-time-using-it-and-spi-lines-are-not-working-properly-after-that

器件型号:DAC8775EVM
主题中讨论的其他器件: DAC8775

你好、

由于我们的项目要求、我们的组织一直在 DAC8775EVM 上进行测试。 我相信 TI 已经生产出一款更加紧凑、尺寸更小的新型 DAC EVM。 我们拥有的是体积更大的一个。

一段时间以来、我们一直在使用提供的 GUI 和 SPI 线路 与 MCU 通信以生成输出、从而测试电路板的功能。

下面 是我们 在所有电路板上使用的跳线设置:

但是、一段时间后所有电路板都会损坏、并且 GUI 和 SPI 线路无法正常工作。 电路板无法使用 SPI 进行配置、因此无法获得正确的输出。

在下面的 Excel 文件中、显示了我们在3块电路板上的一些观察结果和结论:

e2e.ti.com/.../DAC8775_5F00_consolidated_5F00_HW_2D00_Observations.xlsx

我们拥有的第4个板、引脚2、3和6短接、即 SPI_CS、GND 和 SPI_DOUT。 似乎 很少有 SPI 线路对地短路。 其他 SPI 线路未短接。 我已检查 PVDD/AVDD、DVDD 和 VDUT 测试点、所有测试点都获得了正确的电压值。

对这一问题的任何意见都是值得赞赏的,因为太多的董事会在很短的一段时间后就被破坏了。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的团队成员将研究这一问题并尽快做出响应。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinie、


    首先、您要评估器件的哪些方面? 您似乎正在对电源进行大量更改。 大多数评估器件的人员刚刚使用了默认设置并检查了 DAC 在电流和电压输出模式下的运行情况。 这对于查看输出精度和检查降压/升压转换器的效率非常有用。

    就您的问题而言、有几件事可能会对器件造成损坏。 您可以为器件的 DAC 输出使用外部电源、如数据表中的图137所示。 但是、在将电源连接到 VPOS_IN_x 和 VNEG_IN_x 时启用降压/升压转换器可能会破坏器件。 此外、当内部 DVDD 被启用时、将一个外部电源连接至 DVDD 也有可能具有破坏性。 我相信、根据电源连接的不同、还有其他可能损坏器件的方法、但这两种方法是我们首先想到的。

    您的任何外部电源是否有电流限制? 如果您要换用电源、限制电流可能有助于防止某些东西烧毁。 我并不完全确定这会有所帮助。 在您的评估中、我将首先使用采用默认设置的 EVM。 之后、您只需仔细更改电源配置即可检查该操作。

    如果您对设置有更多问题、请发布回。


    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    如前所述、我们仅通过使用 SPI 在内部配置降压/升压来测量输出电压和电流。 我们提供的唯一外部电源是位于 J2的24V 电源和位于 J1的 VDUT。 没有提供其他外部电源。

    我们所做的所有这些连接都是在电路板被认为不能正常工作之后进行的。 我们是通过它来确定问题的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinie、

    我在安装了 J9和 J11的情况下测试了电路板、但没有发现任何问题。 安装 J9和 J11后、DVDD 电源 来自 SM-USB-DIG、而不是器件上的 DVDD LDO。 我能够将器件的电压设置为0-5V 范围、将电流设置为4-20mA 范围。 我有一个外部24V 电源、该电源通过 TP18连接到 PVDD/AVDD。 此连接应与 J2相同。  

    基准输出被启用。 断电条件设置为 IOUT High-Z、VOUT High-Z、所有 Buck-Boost 设置为 All Enabled。  

    之后、您可以设置 DAC 的输出使能、设置模式(或范围)并写入 DAC 数据寄存器、您应该会在 J5到 J8的输出端看到相应 DAC 的输出。 对于这些测试、电流输出的每个输出上都有一个1kΩ Ω 负载。

    我认为可能会出现问题的一点是、如果您已为电路板通电、并且在卸载 JP11时安装了 JP9。 在这种情况下、您可以在启用 LDO 的情况下让 SM-USB-DIG 的电源进入器件的 DVDD LDO。 这可能会损坏器件 LDO 或 SM-USB-DIG (我尚未听说发生损坏、但我想这是可能的。

    吴约瑟