This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5818:AFE5818数据错误

Guru**** 2553540 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057348/afe5818-afe5818-data-error

器件型号:AFE5818

您好、AFE5818工程师:

在我自己的 AFE5818硬件系统中、AFE5818以12位和80MHz 的速率进行采样。  在实际使用中、接收到的回波数据中会出现错误、如图所示。  这些值​​应接近0、但其绝对值​​高于2000。 下图显示了错误的值:-2046、2040、-2046、-2046、2028、 2031、-2047。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是 Abhishek、我将帮助您解决此问题。  

    首先、一些代码似乎达到了接近+/- 2^11的全范围饱和。 您能否分享有关设置的更多信息、例如您在器件中使用的块。 您是否在错误中看到任何模式? 我将与我的团队分享并讨论这个问题。 同时、如果您能提供有关测试用例的更多信息、例如您正在使用的数字处理块等、我将不胜感激 然后、我们可以从问题的来源中找出问题所在。

    此外、您是否与任何其他器件进行了检查? 它也发生在其他人身上。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我怀疑 FPGA 捕获中可能存在潜在的捕获问题或时序违规。 您能否尝试捕获器件中的测试模式。 例如斜坡模式、并查看您是否也在斜坡中看到这些毛刺脉冲。 如果是、则很可能是数据采集问题。

    谢谢、此致、

    Abhishek  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好、感谢您的回复。

    我刚刚测试了斜坡波形、结果如图所示。 问题比以前的实际测试严重得多。 可以看出问题出在数字器件而不是模拟器件。 很可能是 FPGA 的时序有问题。 您是否有任何可能的建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想添加更多信息:

    在不同的通道中、误差的概率是不同的。 一些通道具有更多的误差、而有些通道具有更少的误差。

    2.如果数据变化很小,误差的概率很小。 如果数据频繁变化、误差会更加严重、例如、斜坡模式的误差更明显。

    3、主要是因为第一个位有错误、错误数接近+/- 2 ^ 11。

    4、DCLK 和 fclk Ω 100k Ω 电阻、16通道数据接口未连接

    我检查了 FPGA 时序。 我对每个通道的处理是相同的、但错误条件不同。 问题可能出在 PCB 上、并且线路中的高速 LVDS 数据会发生变化吗?

    你有什么建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了这个问题。 高速 LVDS 信号中出现阻抗不匹配、导致数字信号变形。 我在 FPGA 内部添加了100Ω Ω 匹配电阻、问题得到了解决