This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:选择 VCAP1电容器

Guru**** 2559760 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056334/ads1299-choosing-vcap1-capacitor

器件型号:ADS1299

你(们)好

ADS1299 µC 说明书建议在 VCAP1中使用100 μ F "非铁电电电容器、例如钽电容器"。

我正在寻找一 个小型电容器、我发现了一个0603钽电容器、但它是极化的、额定电压为4VDC (小于所用的模拟电压)、电阻为10欧姆@ 100kHz。

我在数据表中看到电容器的充电电压将超过1.1V、但我不知道上限。 使用该电容器时是否存在任何问题、并且考虑到它是极化的且额定电压为4VDC?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    由于美国的感恩节假期、我们的回应被推迟。 我们将在下周之前再次与您进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    欢迎来到 E2E 论坛 !!!

    VCAP1的典型电压为1.2V、因此可接受为 VCAP1使用额定电压为4VDC 的电容器。 但是、建议对去耦电容器使用低 ESR。 此外、对于0805封装尺寸、100uF 陶瓷电容器有多种选择。

    谢谢

    -TC

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/408488/ads1299-using-aluminium-electrolytic-capacitors-for-vcap1-vcap3-and-vrefp-vrefn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、TC!

    该电容器是否有最大 ESR 值?

    我在您链接的页面中看到  、建议铝电容器使用1欧姆或更低电阻。 在100kHz 时、0603电容器 I 发现为10欧姆。 实际上、它会影响滤波、对吧? 电解钽聚合物电容器会怎么样? 它们是否可以使用? 我找到了一个具有150 m Ω ESR 的模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helder、

    我们不会为此电容器指定任何最大 ESR 值。 VCAP1主要用作外部带限电容器、以限制系统中的基准噪声。 最好使用电解钽聚合物电容器。

    谢谢

    -TC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释、TCT!