This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354:内部电压基准未按预期设置。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057271/ads8354-internal-voltage-reference-not-setting-as-expected

器件型号:ADS8354

您好!

我尝试设置 ADS8354的内部基准电压、但 IC 出现意外行为。
请提供任何帮助。


我尝试了以下内容:
设置:
-我使用的是48个下降沿时钟/3MHz 的 S32K 微控制器。
-数据在时钟的上升沿发生变化并在微端的下降沿捕获时、SPI 极性和相位会被设置
- AVDD (=5V)和 DVDD (=3.3V)的独立电源,微电源(3.3V)。 我尝试向整个系统提供相同的3.3V 电源、但没有区别。

1) 1)我将以下数据以相同的顺序写入寄存器、以配置和设置基准电压:
a)带有0x8640 0000 0000的 CFR =>使用单个 SDO、FSR=+-2*Vref 并启用内部基准
b) REFDAC_A、0x9FF8 0000 0000 =>设置为2.5V
c) REFDAC_B、0xAFF8 0000 0000 =>设置为2.5V
这会将 REFIO_B 引脚设置为2.5V、但 REFIO_A 仅为1V。 如果我将 REFDAC_x 寄存器中 A 的值更改为0x9348、B 的值更改为0xA348、那么只有 REFIO_B 更改为2.0V、但 REFIO_A 在1V 时相同。
这种行为是否有任何可能的解释、或者我是否遗漏了什么?

 

2) 2)当我先打开 AVDD、然后再打开 DVDD 时、REFIO_B 为2.5V、REFIO_A 为1V。
但是、如果我首先打开 DVDD、然后 AVDD REFIO_B 为~0.7、REFIO_A 为~0.3。 如果我重新刷写程序、此条件将更改为以前的2.5V 和1V 值。
这是我注意到的另一个奇怪行为。

 

3) 3)为了验证寄存器是否被正确写入、我尝试读取这些寄存器 CFR 和 REFDAC、这些位显然被左移1。
例如、对于 REFDAC_B、我将获得0101 (0xFF0)、而不是 MSB 中的0010 (0xFF8);对于 REFDAC_A、我将获得0011 (0xFF0)、而不是0001 (0xFF8)。

编辑:位正确、我读错了、我将 SCLK 第一个下降沿之后的位视为第一个 MSB。
我在读取 CFR 寄存器时遇到了另一个问题-数据是正确的、但数据位之前的四个位是0000b、而不是0011b。

REFDAC_x 寄存器的前四位和数据正确。 但 REFIO_A 仍固定在1.0V。 请就这种行为提出一些解释。

为了最大限度地减少电路板故障的可能性、我在多个电路板中执行了这些过程、但响应是相同的。

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是否有人只想介绍基准电压? 如何将一个通道的基准电压固定在1.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atul、

    感谢您的发帖。  默认情况下、选择外部基准电压。 在写入任何寄存器之前、您能否在加电后探测 REFIOx 引脚并确保不会对其他电压短路?

    接下来、我将仅启用内部基准电压、而不调整 REFDAC 输出。 同样、探测两个 REFIOx 引脚、每个引脚的读数应相对于 REFGNDx 为2.5V。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

    基准引脚连接存在一些问题。