This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08

Guru**** 2793525 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS1235, ADS1230, ADS1231, ADS124S06, ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056979/ads131m08-ads131m08

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件: ADS1235ADS1230ADS1231ADS124S06

你(们)好

我将使用 ads131m08读取应用中的8个负载单元。 我想使用该 IC、因为它能够同时读取8个通道。

称重传感器规格:

额定输出:2mV/V

电桥电阻:700欧姆

media.futek.com/.../qsh01632.pdf

有几个问题:

 Ads131m08是否适合读取惠斯通电桥(称重传感器)?

2-I 找不到 ads131m08电压基准最大电压。 是1.2V 还是3.9V?

3-您对激励电压(最大值可以是5V)和基准电压的建议是什么。 我可以有5V 激励电压和1.2V 基准电压吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们有其他客户要求我们提供类似的实施方案。  

    1) 它不一定用于电桥应用、例如 ADS1235、ADS1231或 ADS1230类型的产品、甚至是 ADS124S06等仍能非常方便地连接电桥的器件。  尽管如此、它可能适用于您的桥接应用、因为同步高通道数更难与其他产品一起创建。  

    2) 基准电压应为1.2V、范围为1.1-1.3V。

    3) 是的、但您需要对激励电压进行分压并将其馈入 VREF 电压、以创建比例式系统。 对于较高的输入阻抗、您还需要以至少8V/V 的增益运行 ADS131M0x、并且您仍可能需要低噪声前置放大器来将信号增益提高到 ADS131M0x 的适当范围并克服噪声前端噪声。 请参阅以下示例:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回复和提供信息。

    如果我为激励电压和 ADC 基准使用单独的精密稳压器、会发生什么情况?
    我是说使用两 个精密稳压器。  

    1:首先:5V 至1.2V

    2秒:5V 至3.3V (用于励磁)

    实际上、我使用的是 ADS131M08EVM 板、并且无需使用任何放大器即可获得良好的效果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您选择使用两个基准 IC 而不是对主桥基准进行分频、则您的测量将不是比例式的、因为桥和基准不是从同一个源派生的。  当然、对基准进行分频会引入自己的增益误差以及与运算放大器的潜在失调漂移差异、但这是一种更常见的方法、通常使用低至+5V ADC 的+15V 电桥激励来完成。