This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:具有低误差(<0.5mV)的快速 ADC (>1MSPS)

Guru**** 2650985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1675, ADS9110, ADS8900B, ADS8900BEVM-PDK, ADS9110EVM-PDK, ADS8910B, ADS8920B, ADS1261, ADS8688, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056122/ads1675ref-fast-adc-1msps-with-low-error-0-5mv

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADS1299ADS1675ADS9110ADS8900BADS8900BEVM-PDKADS9110EVM-PDKADS8910BADS8920BADS1261ADS8688ADS124S08

我正在寻找能够以小于0.5mV 的误差每秒生成1M 样本的快速 ADC 芯片。 TI 的 ADS1299是一款在 EEG 硬件中广泛使用的出色 ADC 芯片。 采样率为250时、其误差可小于0.1mV。 但其最大采样率仅为16k。

ADS1675似乎是一个不错的选择。 我想知道是否有任何用于它的分线板。 它的评估板相当昂贵,499美元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此外、请查看18位2MSPS ADS9110和20位1MSPS ADS8900B。  这两款器件都具有更具成本效益的 EVM 解决方案、并且是用于高分辨率测量的常用器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 ADS9110评估板(https://www.ti.com/tool/ADS9110EVM-PDK)、 是否可以使用我自己的 MCU 与 ADS9110进行通信?

    我似乎只能使用 TI 提供的软件对其进行测试、不能吗?

    我想知道如何在自己的测试平台中使用它、其中中央控制器是 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们所有精密 ADC EVM 的人关注点是轻松评估这些复杂 ADC 系统的性能。  我们尝试使外部连接也变得简单、但 ADS9110确实不是很方便与外部控制器配合使用、因为 ADS8900BEVM-PDK 中未包含标准的 SPI 接头行。  要使用 ADS9110EVM-PDK、您必须将小导线焊接到电阻器上、并将其连接到控制器。  也许 ADS8900BEVM-PDK 更适合、如果您只对18位感兴趣、则可以使用 ADS8900B EVM GUI 来模仿 ADS8910B (18位)的性能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模仿绩效意味着什么?

    借助 ADS8900BEVM-PDK、我是否可以使用自己的 MCU 与8900B 进行通信以获取 ADC 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    模仿绩效意味着什么?

    ADS8900BEVM GUI 软件可以在"短时钟"操作中操作20位 ADS8900、其中仅读出18位或16位。  由于 ADS8910B 和 ADS8920B 的性能受到量化噪声限制、因此短时钟 ADS8900B 的性能将模仿其他分辨率器件的性能。  

    借助 ADS8900BEVM-PDK、我是否可以使用自己的 MCU 与8900B 进行通信以获取 ADC 读数?

    -是的,您需要通过我们提供的电路板图像中的公头引脚在外部应用电源和数字信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指下图所示的 SPI 接口:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您将断开 PHI (PA007)主板并为 DVDD/LDO_IN 测试点供电(请查看原理图)、数字信号将连接到您突出显示的 J4跳线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    8900和9110都没有可编程增益。  由于这两个 ADC 的测量范围介于0到至少2.5V 之间、 但在我的应用中、我需要测量0到300mV 之间的差分电压、因此没有使用较大的范围。 Collin、您的评论是什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这些器件具有高分辨率、因此您可能不需要使用完整的输入信号范围。  否则、您需要构建外部放大器电路。  在发布此帖子时、我们没有一个很好的产品、可以为具有用于低电平信号的集成 PGA 的高速、高性能 ADC 内核提供支持。  低电平信号 PGA 通常可在采样率较低的 Δ-Σ(ADS124S08、ADS1261)中找到、具有 PGA 的 SAR 通常会衰减 PGA (ADS8688、ADS8588)、而不是用于较小的输入信号。