This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE49I30:有关 AFE49I30的应用

Guru**** 2536470 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE49I30, AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1050446/afe49i30-the-application-about-afe49i30

器件型号:AFE49I30
主题中讨论的其他器件: AFE4900

您好、先生、

关于 AFE49I30的应用、我们有以下问题:

1) 1) AFE49I30的光学验证程序文档是否与 AFE4900相同?

2) 2) 本文档 Calibration_Restore_DC 是否是光学/电气结构的验证指南文档?

e2e.ti.com/.../Calibration_5F00_Restore_5F00_DC.pdf

3) 3) 执行光学/电气结构验证时、是否需要使用完整的测试设备、例如 AECG100?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    我们希望离线讨论、因为器件 AFE49I30在选择性披露下共享。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    非常感谢。 我们将通过电子邮件向  biosensing_afe-support@list.ti.com 发送此问题。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    关于 AFE49I30的应用、我们还有另一个问题。 也就是说、我们 需要 AFE49I30的驱动程序代码、我们如何获得它的支持?  还需要发送电子邮件至 biosensing_afe-support@list.ti.com 以获取帮助?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    是的、您可以使用邮件列表解决与器件 AFE49I30相关的任何问题。 请参阅 AFE49I30 EVM 固件的安全文件夹。