This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:ADS131M08

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, LMP2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057740/ads131m08-ads131m08

器件型号:ADS131M08
主题中讨论的其他器件:LMP2022

你(们)好

我设计了一个使用 ADS131m08 和 LMP2022放大器读取4个负载单元输出的 PCB。

我已经对其进行了测试、没有问题。

但是、我想移除外部放大器、只使用内部放大器。

我测试 了 ADS131m08 评估板、一切正常、我可以使用内部放大器读取负载单元输出。

然后、我从我的定制板上移除了外部放大器、并尝试读取这些值。 当增益= 1和增益= 2时、一切都正常。 但是、当我将增益更改为3时、值变为负值、但在我更改负载时仍会变化。

评估板的失调电压约为1.2V、定制板的失调电压约为500mV。

          

我想知道您是否指导我解决这个问题并解决这个问题。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamed、

    如果我理解正确、则 EVM 和定制板具有与输入端相同类型的传感器或设备。 即使在移除 LMPx 放大器时、一切都按预期工作。 但是、当 PGAGAINx[2:0]= 0b10 = 3 = 4V/V 时、您的输出会翻转极性、仅适用于定制板、而不适用于 EVM。 此外、EVM 和定制板之间的偏移似乎也不同。 是这样吗?

    通常、交换增益不应交换极性。 V_IN 信号(V_IN = V_AINxP - V_AINxN) 是输出翻转极性的唯一原因。 因此、我建议您直接测量 VAINxP 和 VAINxN、看看是否有任何差异。  

    如果我的一些假设是错误的、我可以看到 LMP2022的差分到单端转换可能是与称重传感器不同的传递函数。

    最棒的

    Cole