This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:无法读回配置寄存器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054485/ads122c04-fail-to-read-back-configuration-register

器件型号:ADS122C04

您好、先生、

我的客户希望读回配置寄存器00h 至03h。

客户无法读回00h 和01h、但他们可以读回 02h 和03h 数据= 0x00。

出什么问题了吗? 读取这些寄存器时、我们应该做什么区别?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    实际查看通信的示波器或逻辑分析仪快照会很有帮助。  我怀疑存在与通信和传输的字节相关的问题。  我假设地址引脚都接地、从而生成地址0x40。  

    当读取 ADS122C04寄存器时、通信必须首先写入 RREG 命令以及寄存器地址、然后是对寄存器数据的 I2C 读取。  过程是这样的 <Address<<1 + nW = x80> <Address<<1 + R = x81>  

    发送 RREG 命令通常会出现问题。  RREG 命令为0x20、但也应包含要读取的寄存器的地址。  地址值左移2并添加到 RREG 命令。  例如:

    • 读取寄存器0 = 0x20
    • 读取寄存器1 = 0x24
    • 读取寄存器2 = 0x28
    • 读取寄存器3 = 0x2C

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如何计算转换后的温度值?   我的设置步骤如下:

    //配置寄存器1
    i2cset -f -y 3 0x40 0x44 0x01

    //配置寄存器2 [IDAC[2:0]
    i2cset -f -y 3 0x40 0x48 0x06

    //配置寄存器3 (IDAC1连接到 AIN3)
    i2cset -f -y 3 0x40 0x4c 0x80

    /*Start or restart Conversions 命令*/
    i2cset -f -y 3 0x40 0x08

    /*读取数据命令*/
    i2cget -f -y 3 0x40 0x10 w

    TEMP_AD = 0xd30f

    temp_ad >> 2 * 0.03125=温度

    温度= 422

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    有一个您从外部连接的传感器和 ADC 的内部传感器。  内部传感器是您尝试测量的结果。  如果查看第30页的 ADS122C04数据表表表13、则右移2时返回的代码值为0x34c3、这是一个负温度。

    我假设 ADS122C04应报告更接近室温的情况。  发出 START/SYNC 命令后、必须等待转换完成、然后再尝试读取数据、否则 RDATA 命令将返回之前的转换结果。  您如何确定何时读取结果?  您是监控 DRDY 还是使用计时器?

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的回答。我想我知道问题在哪里。 
    另一个问题是如何在 OpenBMC Entity-manager 的 JSON 文件中定义 ADS1015?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您必须联系支持 OpenBMC 和实体管理器的开源社区。  遗憾的是、我们在使用此平台方面没有任何经验、无法为您提供任何指导。

    此致、

    Bob B