This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:TSW1400EVM:如何向 DAC 发送模式文件,以便它只发送一次?

Guru**** 2652505 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3152EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057251/tsw1400evm-tsw1400evm-how-to-send-a-pattern-file-to-the-dac-so-it-send-it-only-once

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件:DAC3152EVM

您好!

我使用的是连接了 DAC3152EVM 的 TSW1400EVM。 我使用 HSDC Pro dll 来控制可以发送到 DAC 的内容。 我可以轻松地将 csv 文件发送到 DAC。唯一的问题是当文件发送到 DAC 时、模式总是重复出现。 是否有方法只发送一次并向 TSW1400EVM 发送命令、以便触发发送至 DAC?

我已签入软件。 有一个触发选项、但我没有找到使其正常工作的方法... 当数据加载到 DDR 存储器中时、如何触发 TSW1400EVM、以便它只将加载的数据发送到 DAC 一次?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    目前、软件/固件不支持此功能。

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 这是您希望在不久的将来添加的功能吗?

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    我会将其推荐给软件开发团队。 如果可以添加此功能、它将在下一版 HSDC Pro GUI 上提供。 我建议您在几周内再发送一个帖子、以获取有关此帖子的状态。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    Leo