This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:具有两个 DAC 和一个 ADC 同时运行的参考设计

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC2904, DAC5686, DAC5688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057026/tsw1400evm-reference-design-with-two-dacs-and-one-adc-operating-simultaneously

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3484EVMDAC2904DAC5686DAC5688

您好!

是否有 TSW1400EVM 参考设计、其中两个 DAC 和一个 ADC 可同时运行?

TIDA-0069是一个类似的参考设计、但包含一个 DAC 和一个 ADC。 我的客户正在寻找两个 ADC 和一个 DAC 参考设计。

https://www.tij.co.jp/tool/jp/TIDA-00069。

2.是否可以使用转换板等通过 J1 CMOS 接口连接 TSW1400EVM 和 DAC3484EVM?

3.如果不能进行第2项评估、您能否提出替代的 DAC 评估板(2通道或更多、14位或更多、40MSPS 或更高)?

此致、

健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuhiro、

    没有适合这种情况的参考设计。

    2.可以做到。 您必须验证 J1上的引脚是否可用于 TSW1400EVM 上的 LVDS。 TI 从未尝试过这种方法。

    您可以使用的双路 CMOS DAC 有 DAC2904、DAC5686和 DAC5688。  

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    非常感谢您的反馈。 您能进一步澄清第2项吗?
    1.明白。
    2. TI 或第三方是否具有用于 DAC3484EVM 上 J4 Samtec QTH 连接器与 TSW1400上 J1连接器的接口板?
    3.明白。  

    此致、
    健弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsuhiro、

    TI 没有其中一个、我不知道会有任何第三方。 我认为这是你必须自己构建的东西。 我建议联系 Samtec。 它们可能能够在每端使用适当的匹配连接器构建柔性电缆

    此致、

    Jim