This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADCS7476:RC 滤波器-电容值的影响?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057672/adcs7476-rc-filter---effect-of-capacitor-value

器件型号:ADCS7476

如果在模拟输入上使用 RC 滤波器、是否有关于最大电容器或最小电阻的指南?  

1K/10nF 是否优于100R/100nF?反之亦然?

滤波器将位于运算放大器后面、即差分的单端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    RC 滤波器的主要用途是通过在采集周期开始时将电荷倾入采样保持电路来确保输入快速稳定。 因此、驱动输入不需要极快的放大器。 该滤波器还通过创建低通滤波器来帮助降低噪声、但由于输入趋稳、在这里应该小心。 如果使用较大的 Cfilt 值、则可能会对稳定产生负面影响。  

    为了确定正确的 Rfilt 和 Cfilt 值、我们提供了一个模拟工程师计算器、可帮助提供适当的 Rfilt 和 Cfilt 值。  您可以在此处找到计算器的链接。 此外、我们还有一系列视频、这些视频提供了有关生成 Rfilt 和 Cfilt 值以及缩小提供最佳趋稳的值范围的更多深入信息。 我发布了指向以下视频的链接:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-introduction-sar-adc-front-end-component-selection?context=1139747-1140267-1128375-1139106-1128643

    此致、
    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    感谢您的回答。 关于 Cfilt 价值的评论是我一直在寻找的见解。 我有实验要做。