Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS114S08B, ADS114S08, ADS124S08
主题中讨论的其他器件:ADS131M08、 ADS114S08、 ADS124S08
我们正在研究一个将使用4-20mA 输入的项目。 我本来打算使用 ADS114S08BIFB 来实现这一目的、但我想知道管理这些单端输入的最佳方法是什么。 我有一个问题是建议使用哪种通用拓扑、还有一些具体问题是我无法从数据表中确定的器件。
关于拓扑、我考虑了这四个选项。 有人能评论哪一项最合适?
1.125 Ω 分流电阻、PGA 旁路、单端模式、单极电源= 3.3V。 AINN = GND。
2、 125 Ω 分流电阻器、PGA 增益= 1、伪差分模式、单极电源= 3.3V、AINN = 2.5 (直接来自电压基准)。
156.25 Ω 分流电阻器、PGA 增益= 1、伪差分模式、单极电源= 3.3V、AINN = 0.25V (VREFOUT 分压器)。
4.156.25 Ω 分流电阻器、PGA 增益=2、伪差分模式、单极电源= 3.3V (这是否需要为双极?)、AINN = 1.375 (VREFOUT 的分压器)。
我创建了一个表来分析每种方法的有效分辨率。 实际上、我们将在范围(即3-21mA)中增加一些裕度、并使用"实际"电阻器值、但这些值是理想值。
| 方法 | AINN | 并联 R | PGA 增益 | 4mA | 20mA | 4-20mA ADC 范围 |
4-20. 分辨率(位) |
4-20. 填充系数 |
||||
| 输入电压 | ADC 电压 | ADC 计数 | 输入电压 | ADC 电压 | ADC 计数 | |||||||
| 1 | 0 | 125. | 1 | 0.5. | 0.5. | 6553. | 2.5. | 2.5. | 32768 | 26215. | 14.68 | 2.50 |
| 2. | 2.5. | 125. | 1 | 0.5. | -2. | -26215 | 2.5. | 0 | 0 | 26215. | 14.68 | 2.50 |
| 3. | 0.625 | 156.25. | 1 | 0.625 | 0 | 0 | 3.125. | 2.5. | 32768 | 32768 | 15.00美元 | 2.00 |
| 4. | 1.875 | 156.25. | 2. | 0.625 | -2.5 | -32768 | 3.125. | 2.5. | 32768 | 65536 | 16.00 | 1.00 |
以下是我对 ADC 的具体问题
· 当 PGA 处于旁路模式时、这是否指示 ADC 在单端模式下运行? 当输入=+VREF 或仅为32、767时、输出现在是否生成65535个计数? 或者这只是一个一侧= GND 的差分输入吗?
· 我看不到如何让 ADC 使用伪差动模式而不是差动模式。 在伪差分模式下、输出是否仍从-VREF 缩放至 VREF? 我是否会失去一半的范围?
· 如果我在单端或伪差分模式下使用此差分 ADC、则 ADC 的共模输入会随着输入的变化而变化。 这会如何影响 ADC 的性能? 它是否会产生非线性?
· 我假设为了计算 ADC 的精度、我需要将各种误差源乘以下填充系数。 换言之、如果我的下溢系数为3X、基准误差为0.2%、则会导致大约0.6%。 对吧?
· 如果我在旁路 PGA 的单端模式下运行此操作、则分流电阻器和 ADC 之间没有缓冲器。 我将必须在这里使用抗混叠滤波器、该滤波器将增加源阻抗。 我认为这并不理想。 其他客户如何将其用于电流环路?
· 数据表第70页上有一条注释,说明伪差分输入的范围是 VAINN 至 VAINN + VIN。 这是否意味着不允许负电压? 我认为图100所示的安排是不正确的。 相反,我能否将2.5V 电压连接到 AINP 而不是 AINN,并获得基本相同的结果,或者最好始终将 AINP 输入作为“输入”。