This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420:将 LED 电流设置为 gt;100mA

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057670/afe4420-set-led-current-to-100ma

器件型号:AFE4420

大家好、

您能否查看以下客户请求?

我需要设置更高的 LED 电流值、即100mA 以上。 该板由 Python 脚本控制。
在数据表中、指示可以使用最大值高达200mA 的双倍电流驱动 LED。 但我不知道如何在寄存器中写入100mA 至200mA 之间的较高电流值。 此外、使用 TI-GUI 时、LED 电流最高仅达到100mA。

我的问题是、我是否正确地理解 LED 可通过高达200mA 的双电流驱动? 如果是这种情况、这些值是如何写入寄存器中的、或者如何在 TI-GUI 中更改设置?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    由于器件 AFE4420是在 NDA 下共享的、因此我想离线讨论此内容。 请检查您的电子邮件。