This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8168EVM-PDK:GUI 不能正常工作

Guru**** 1859020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056600/ads8168evm-pdk-the-gui-doesn-t-work

器件型号:ADS8168EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8168

大家好、

我们收到了客户的此项询问、

运行 PC 软件 ADS8168 EVM 时、频谱分析和将数据记录到二进制文件中不起作用(时域捕获工作正常)。  

具体而言,当尝试将数据记录到文件中时,弹出窗口中会报告以下错误:-

"Error 7 Occurred at File/Directory Info in Recurive File List.vi-> Formatted File to Bin.lvlib:main.vi->ADS8168.lvlib:Main.vi"(重复文件列表中的文件/目录信息发生错误7)  

频谱分析不会更新任何保留频率轴为-1至+1Hz 的图、表中也不会更新 THD 图。  

看起来像是 LabView 问题、但如何解决?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    此 GUI 的 FFT 功能最近被使用并确认可以正常工作。  客户能否分享其当前配置设置和 FFT 挑战的图像?

    要导出数据、客户应右键单击显示屏并选择"Export Data..."(导出数据...)  日志到二进制文件是一项功能、主要仅用于 TI 内部评估、不会以易于使用的格式为客户生成数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。 根据我们的客户、

    我的系统摘要:

     

    就 FFT/频谱分析函数而言………

    这是我在‘S“频谱分析”后得到的显示;采样率为1MHz,频谱最高可达采样率的一半或500kHz,这是有道理的。

    调用‘Capture’(捕获)后,会出现一条简短的消息,读取速度太快,显示更新如下。 现在、该图显示的频谱为+/-1Hz、没有数据、表中填充了 NAN。


    就导出数据而言,我可以通过右键单击时间显示并选择“导出数据”来获取数据。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我看到了同样的东西、我不相信光谱分析套件在该 GUI 中运行良好。 我建议导出 Collin 提到的数据、然后在我们的模拟工程师计算器应用程序中将数据导入到数据分析工具包中、直到我们能够确定 GUI 中的 FFT 为什么不能正常工作。

    您可以在此处下载该工具: https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    下面是 一个加载到数据分析工具中的文件示例:

    希望这对您有所帮助、并对给您带来的不便深表歉意!

    最棒的

    Zak