This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J66:ADS54J66- SNR 与放大器;SFDR 性能

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J66, LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056093/ads54j66-ads54j66--snr-sfdr-performance

器件型号:ADS54J66
主题中讨论的其他器件: LMK04828

大家好、

我计划将 ADS54J66 ADC 用于650MHz 至700MHz 的输入频率范围。

我在数据表中没有看到该频率的 SNR 和 SFDR 性能。

我参考了以下链接中所附的性能。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/813429/dac38j84-dac-38j84-ads54j66/3047437#3047437

但这些图是使用-4dBFS 基波功率绘制的。

如果您提供以下结果、将会非常有帮助。

1)在(650MHz 至700MHz)的几个频点内具有-1dBFS 基频功率的测试图  

2) 2)提供给 ADC 的采样时钟的相位噪声数据。

3) 3)根据评估板中的 ADC 前端设计达到-1dBF 的输入功率。

提前感谢、

Vigneshwar Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vigneshwar、

    ADC 的采样率是多少?模式是什么?

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vigneshwar、

    附加的数据。 有关时钟相位噪声信息、请参阅 LMK04828数据表、因为这是用于此测试的时钟源。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../6840.ADS54J66_5F00_491p52Msps_5F00_bypass.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的即时响应。

    我检查 SNR 和 SFDR 特性。 我有以下问题。

    1.您是否对该测量的输入信号使用了滤波器? 如果使用、请提供其带宽详细信息。

    2.根据测试结果、SFDR 因谐波 HD3和 HD2而降级。 输入引起的谐波是否由 ADC 内部电路引起?

    根据数据表、@470MHz SFDR 为73 DBC。 但@ 675MHz SFDR 降至55dBC。

    因此、根据测试结果、当增加输入频率时、会降低 ADC 谐波性能、同时降低 SFDR。

    您能否澄清数据表中给出以下规格的原因。

    "输入带宽(3dB):900MHz"  

    请分享470MHz 和600MHz 输入频率的 FFT 图。

    提前感谢、

    Vigneshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vigneshwar、

    我使用了一个来自 Trilithic 的可调带通滤波器、零件号为3VF375/750-5-50-AA。 我认为这是一个5%的滤波器、但不确定。

    谐波主要是由输入源引起的。 在通过 BPF 后、我将测量来自源的-43dBm 和-61dBm 的 HD2。

      输入带宽基本上仅测量输入振幅响应与频率间的关系、即内部采样网络导致的输入信号预期衰减量。 在这种情况下、当 IF 为900MHz 时、会出现3dB 滚降点。

    图已附加。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../2553.ADS54J66_5F00_491p52Msps_5F00_bypass.pptx