This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:ADS5263 LVDS 输出端接配置

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5295, ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056022/ads5263-ads5263-lvds-output-termination-configuration

器件型号:ADS5263
主题中讨论的其他器件:ADS5295

Howdy、

根据 ADS5263数据表、特别是第49页显示的寄存器地址12、数据、ADCLK、和 LCLK LVDS 输出具有可编程终端。  是否有显示这些终端的 LVDS 输出缓冲器电路图?  在阅读过去的 ADS5263博文时、我认为它可能与 ADS5295 ADC 数据表(下图所示)图75中所示的电路相同或相似。  如果能提供关于这些产出终止的任何资料,将不胜感激。

此致、

Mick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、

    应该同样地加以执行。

    但是、我必须从设计团队确认一次。 我会尽快回来。

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mick、

    我向设计团队核实了两个部分。

    因此、等效输出缓冲器看起来与 ADS5295中显示的等效电路类似、通过使用 ADS5263中的寄存器12、我们将更改电阻值

    谢谢、此致、

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Abhishek!