This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:来自偏置电阻器的意外电压和噪声

Guru**** 2930810 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057338/ads1262-unexpected-voltage-and-noise-from-bias-resistors

器件型号:ADS1262

我有一个使用 ADS1262的热电偶测量设计。 该设计基于 ADS1262和 ADS114的评估板。  除了这些基本设计之外、我还拥有 ADS707差动模拟多路复用器。

出于测试目的、我不会循环使用任何 ADC 通道。   我已将 ADC 设置为100sps、连续、并已确认微控制器读取这些样本的速度足够快。

如果我启用 内部上拉/下拉电阻器、我会发现几个奇怪的问题:
*在输入短路的情况下、我看到测量值 为~2mV。 将输入串联电阻器短接后、每个电阻器的电压下降约1mV。 这使得看起来好像有一个偏置电流打开、而不是偏置电阻器。
*如果我对输入进行短路、我发现正电源轨被拉至2.5V 而不是5V (这是 VCC 的值)

如果我不启用偏置电阻器、并且我将输入短路、我会看到正常值(我认为)。 小于90 μ V。

下图是原理图的简化版:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameson、

    当您说输入短路时、上图中的输入短路在哪里? 您至少提到了两个位置、能否解释一下每次测试的电路外观?

    [引用 userid="112635" URL"~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057338/ads1262-unexpected-voltage-and-noise-from-bias-resistors ~]输入短路时、我看到测量值为2mV。 将输入串联电阻器短接后、每个电阻器的电压下降约1mV。[/QUERP]

    此外、这些测量的目标是什么? 您是否只是尝试为热电偶断线检测建立基线? 在精密测量期间、不应启用烧毁检测功能(电阻器或电流源)、这只应在单独的诊断测量周期内完成。 这是因为烧毁检测会在测量中增加一些误差、尽管这与实际检测损坏的导线无关。

    您还可以参考我们的热电偶电路设计指南以了解详情: https://www.ti.com/lit/sbaa274

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢您的回复。

    当我说"监测输入"时、我是说我用分流器替换了热电偶。  当我说"短接输入串联电阻器"时、我是说我分流 R90和/或 R61的引脚1和2。

    测量的目标是获得实际温度测量、而不仅仅是烧毁检测。   我想我需要启用偏置电阻器、以便使热电偶保持在 ADC 的测量和 PGA 范围内、如下图所示(但使用内部偏置电阻器)。

    查看 ADS114评估板的原理图、我发现它们包含外部偏置电阻器。  虽然我在设计中加入了焊盘以添加这些焊盘、但我没有填充它们、因为我认为内部偏置电阻器就足够了。  在该设计中、R71和 R72的值为10Mohm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jameson、

    您可以在上一篇文章的图20中看到偏置电阻器就在输入端子附近。 重要的是、它们被添加到滤波器之前和多路复用器之前的电路中。 启用 ADS1262集成电阻器会产生流经多路复用器电阻和两个滤波电阻器的电流、从而增加偏移误差。 该误差很可能很小、但由于热电偶电压也很小(10s of mV)、因此误差可能很明显。 我认为有一种方法可以校准初始误差、因为它应该显示为偏移、但它可能具有温度相关性、很难校准。 我也不能评论 ADS1262内部上拉电阻器的变化、因为这并不是它们的实际用途。

    如果您希望使用上拉/下拉电阻器、我建议按照图20以分立方式添加这些电阻器。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、这很有道理。  我将按照图20填充偏置电阻器。