This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408EVM:DAC81408输出无响应

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, DAC81408
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057048/dac81408evm-dac81408-output-is-not-responding

器件型号:DAC81408EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYDAC81408

您好!  

与 USB2ANY 连接后、EVM 应用显示为已连接器件、

对于 Read All 命令、

DeviceID:298h

状态读取 值0x0008。

3.SPIC7读取值0x0A04。

在 DAC81408页面中、更改了 DACOUT、但无法读取。 它始终看起来为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在上电后写入以下寄存器。

    Write SPI_CONFIG 0x0A84
    Write DEV_PWDOWN 0xF00F
    Write GENCONFIG  0x7F00
    

    在执行上述步骤后读取所有这些值、并确认您正在正确读取寄存器。

    之后、写入 DAC_DATA 并查看输出是否响应。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 DEV_PWDOWN 中写入了这些命令、返回值为0x0000。

    之后、我更改了 DAC_DATA、读取寄存器中的值正在更改、但我将获得2.5V 的所有输出值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请问您写的 DAC_DATA 是什么?

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我写入了多个值、例如0x100、0x1000、0x2500等

    我正在尝试使用 DMM 读取 DAC 输出、因为所有值仅显示为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此主题(已移至电子邮件通信)

    此致、

    AK