This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:如何选择正确的 ADC?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8900B, ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056971/ads8910b-how-to-select-the-right-adc

器件型号:ADS8910B
主题中讨论的其他器件:ADS8900B

你好

我必须设计一个在44dB (62.5mA 至10A)的大动态范围内具有高精度(RMS 值误差< 0.1%)的模数转换级。

对完全动态进行编码所需的位数为 log2 (10A/62.5mA)= 7.32位。

要测量的信号是50Hz 下的正弦信号,我已在2^8至2^12的定量分析中数字化了50Hz 下的归一化正弦,并计算 了因认证而产生的 RMS 值误差:

因此、我确定了相对于精度所需的位数必须大于9.35位。

如果不考虑噪声、所需 ADC 的位数必须为7.32 + 9.35 = 16.67位、否则 SNR 必须大于16.67 x 6.02 + 1.76 = 102dB。

在您看来、这种方法是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一种有趣的方法、但我认为您是正确的。  另一个快速检查是假设您希望读取0.001*62.5mArms 或62.5uA 的电流。  所 需的动态范围为20*log (10A/62.5uA)=104dB、但我认为您的方法更准确。

    在任一种情况下、ADS8910B 的 SNR 额定值均为102.5dB、如果您需要稍高的 SNR、引脚对引脚 ADS8900B 的 SNR 可为104.5dB。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用