This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08S:电容器要求 ADS131E08S 与 ADS131E08

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADS131E08S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055961/ads131e08s-capacitor-requirements-ads131e08s-vs-ads131e08

器件型号:ADS131E08S
主题中讨论的其他器件:ADS131E08

大家好、

我的客户希望将 ADS131E08S 认证为 ADS131E08的替代器件。

两种情况下的建议电容器值不同(数据表第11章)。

问题是:如果他们不需要使用 ADS131E08S 具有的3ms 启动功能、他们能否保留 ADS131E08数据表建议的电容器值?

感谢您的帮助!

Mickael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    我已就此问题与内部团队进行了沟通、希望在接下来的两周内得到回复。 这是美国的假日季、所以我要求您耐心等待我们的回答。 ADS131E08S 和 ADS131E08是不同的器件、因此我怀疑答案是"否"、但我将在内部进行确认。  

    最棒的

    Cole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickael、您好!

    我相信您通过电子邮件看到了这一点、但我们 已确认、如果您不想使用快速启动功能、将 ADS131E08值电容器与 ADS131E08S 搭配使用不存在任何问题。

    最棒的

    Cole