This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:FPGA 侧未接收到 ADC12DJ3200内部斜坡波形。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1054305/adc12dj3200evm-adc12dj3200-internal-ramp-pattern-not-received-at-fpga-side

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

你(们)好

我正在使用内部斜坡模式来检查 FPGA 侧是否正确接收到该信号。 我正在使用 JMODE 2、其中 Fs=1250 MSPS。 串行器/解串器的运行速率为5Gbps。

根据数据表、"在斜坡测试模式下、JESD204B 链路层正常工作、但传输层被禁用
忽略格式化板的输入。 在 ILA 序列之后、每个通道传输一个相同的八位位组流
从0x00递增到0xFF、然后重复"。 但我在最后看到了以下模式,这些模式与令人惊叹的模式不一样。

对 ADC 卡进行编程时、SYNC STATUS=1、JESD LINK_=1、同时读取地址208的寄存器。 此外、与收发器通道(FPGA 侧)相关的有效信号为1、表示恢复的数据有效。

有什么想法吗?

此致

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    查看屏幕快照可以检查某些通道上是否存在缓冲器过流? 这种行为看起来您的缓冲器在某些通道上过流。 您能否确保 FPGA 上使用的所有时钟来自同一根源?  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    FPGA 器件的时钟由 ADC EVM 板上的 LMK04828振荡器通过 FMC 引脚提供。 我检查它时、映射看起来是正确的。 我认为 FPGA 侧的时钟接收正确、因为 PLL 已正确锁定、收发器已实现 CDR 锁定、但数据中存在位错误。 这显然意味着我在共享的屏幕截图中按照 ILA 序列获取垃圾数据。 对此有任何建议吗?

    目前、我使用的是新 ADC 卡 REV A、并为此使用兼容的 ADC GUI。 我还有 REV E3 ADC 卡、我打算使用它进行测试、但我希望找到一个在网上找不到的兼容 ADC GUI。 您能否为 REV E3 ADC 卡共享 ME 兼容的 ADC GUI。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、  

    让我看看是否可以找到 ADC GUI 的 vE3版本并将其发送给您。  

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    谢谢、等待 ADC GUI 的修订版 E3。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Neeraj

    我可以在我的末尾找到旧版本的 ADC GUI、我尝试过这种方法、但行为与之前相同。 我无法在 FPGA 端接收到正确的数据、因为数据中存在像我之前提到的那样的位错误。 您可以建议我的任何想法或调试步骤? 我接收 CGS、ILA 序列、同步信号运行正常、但用户数据不正确。

    此致

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    您能否确保从 ADC 到 FPGA 的通道映射正确? 请注意通道 JESD 通道极性已交换、以便于布线。 请参阅下表。  

    此致、

    Neeraj