This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:ADS7038和 TLA2518之间有何差异?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLA2518, ADS7038, ADS7028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057402/ads7038-what-difference-between-ads7038-and-tla2518

器件型号:ADS7038
主题中讨论的其他器件:TLA2518ADS7028

大家好、

我想考虑 TLA2518。
但是、TLA2518没有 EVM、因此我应该使用 ADS7038Q1EVM。

我认为 ADS7038主要添加了 TLA2518的 CRC。
还有其他不同的功能和规格吗?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TLA2518是 ADS7028、ADS7038、TLA2518系列中最基本的器件。 这些器件之间存在多种差异、包括温度范围和集成功能。

    ADS7038的额定工作温度范围更宽-40C-125C、具有您记下的 CRC 特性以及比较器的自主监控功能和高/低阈值。