This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE44S30:AFE44S30-数据异常

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE44S30, AFE44I30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057488/afe44s30-afe44s30--data-is-abnormal

器件型号:AFE44S30
主题中讨论的其他器件: AFE44I30

大家好、

我的客户有一个可穿戴项目。AFE44S30获取的 PPG 数据异常、请帮助分析、谢谢!

PPG 配置文件:

e2e.ti.com/.../AFE44I30_5F00_Register_5F00_Generation_5F00_Master_5F00_V1p7_5F00_MM.XLSM

错误数据:

e2e.ti.com/.../EVT_5F00_Data_5F00_TX5_5F00_PD3_5F00_100Hz.xlsx

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开关

    我们希望离线讨论、因为器件 AFE44S30是在 NDA 下共享的。

    您能否联系 biosensing_afe-support@list.ti.com 并参考此 E2E 帖子?

    客户似乎使用了错误的寄存器配置文件。 它们使用的是 AFE44I30配置文件、而不是 AFE44S30。

    请发送正确的寄存器配置文件和异常数据。 数据是饱和还是噪声? 如果饱和、是否已调整 LED 电流?

    如果存在噪声、是否已识别数据和杂散音调上的 FFT 运行? 请同时分享所有波形分析数据。