This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3442:SYSREFP 和 SYSREFM 引脚连接

Guru**** 2695575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056507/adc3442-sysrefp-and-sysrefm-pins-connections

器件型号:ADC3442

大家好、团队、

如果未使用 SYSREF、能否将两个引脚接地?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    建议将 SYSREFP 连接到 AVDD、将 SYSREFN 连接到 GND。

    如果 SYSREF 是 PDN、则两个 SYSREF 引脚都将处于高阻抗状态、但仍有一段时间 SYSREF 输入处于活动状态。 在这种情况下、只要 SYSREF 在 ADC 的初始 SPI 配置中是 PDN、您就可以悬空 SYSREF 引脚。

    此致、

    Dan