This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5402EVM:数据转换器论坛

Guru**** 2670045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056172/ads5402evm-data-converters-forum

器件型号:ADS5402EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVMADS5402

你好。

我想将155MHz 正弦波模拟信号转换为数字信号并将其导入到我的 PC 中。 我购买了 ADC5402和 ADC5402EVM。

当我将 ADC5402EVM 连接到 PC 时、我无法捕获 PC 上的数字信号。

我有疑问。
在 AD 转换到 PC 后、是否需要使用 TSW1400EVM 或 TSW1405EVM 来导入数据?
此外、是否可以仅使用 TSW1400EVM 或 TSW1405EVM 进行 AD 转换和数据采集?

我很抱歉问这样一个问题、但我对信号处理没有太多了解。

こんにちは.μ A

私は,155MHzの正弦波アナログ信号をデジタル信号に変換しPCに取り込みたく,ADC5402とADC5402EVMを購入しました.μ A

ADC5402EVMをPCと接続したところ,デジタル信号をPCに取り込むことが出来ませんでした.μ A

そこで,質問なのですが,μ A
AD変換後のデータをPCに取り込むためには,TSW1400EVMやTSW1405EVMが必要なのでしょうか.μ A

また,TSW1400EVMやTSW1405EVMのみでAD変換およびデータ取り込みは可能でしょうか.μ A

信号処理の知識が乏しく,こんな質問をしてしまい申し訳ありません.μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takaki-San、您好!

    您还需要购买 TSW1400 EVM 和 HSDC PRO 采集软件来提供采集解决方案。 PC 本身无法与 ADS5402连接。 您将需要一个 FPGA、通过 LVDS 接口向 PC 提供 ADS5402的捕获。 谢谢你。