This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:是否需要 TSW14J10EVM 来连接 DAC37J84EVM 和 Xilinx ZCU102?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056074/dac37j84evm-wheather-i-need-the-tsw14j10evm-to-connet-dac37j84evm-and-xilinx-zcu102

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:TSW14J10EVMDAC38J84

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

是否需要 TSW14J10EVM 来连接 DAC37J84EVM 和 Xilinx ZCU102?
www.ti.com/.../TSW14J10EVM
在什么情况下我需要 TSW14J10EVM?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    仅当客户需要使用 HSDC PRO 发送数据时、才需要 TSW14J10与 ZCU102连接。 如果客户可以直接创建 RTL/VHDL 代码以将数据发送到 DAC38J84 EVM、则不需要 TSW14J10 EVM。