This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60502:余量和足部空间

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC60502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056016/dac60502-headroom-and-footroom

器件型号:DAC60502

DACx0502数据表规定、 "输出电压余量"为0.3V (最小值)、Iout = 10mA。 假设 Iout 极低(例如、在所有 Vout 电压下小于10uA)、我们可以假设数字代码0的 Vout = 0.00v、同样、最大值的 Vout = 5.00v (增益= 2x、内部基准) 输出代码?

上动态余量/下动态余量规格是否严格满足大输出电流要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为10mA 拉电流编写了余量规范、类似地、为10mA 灌电流定义了余量。

    如果 DAC 为空载、您可以预期值分别接近0V 和5V (对于零代码和完整代码)。

    话虽如此、在任何代码中都将出现由总未调整误差(TUE)定义的理想电压偏差。 对于 DAC60502、TUE 为0.1%FSR (最大值)。

    假设您的满量程电压为5V、您可以在任何代码处具有高达5mV 的误差。

    因此、对于零代码、Vout = 5mV (最大值)且完整代码 Vout = 5V - 5mV (最大值)

    希望这能澄清。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我认为我可能是偶然点击了"举报为滥用行为"。 看不到如何撤消此操作。 我很抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有问题。

    此致、

    AK