This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80508:每3-5ms 向 dac80508写入相同的输入、并使用万用表测量0.1mV 的输出抖动

Guru**** 2387770 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC80508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057141/dac80508-write-the-same-input-to-dac80508-every-3-5ms-and-use-a-multimeter-to-measure-the-output-jitter-of-0-1mv

器件型号:DAC80508

大家好、

当客户使用 DAC80508时、他们使用6.5位万用表来测试 DAC80508的输出、并在将相同的输入不断写入 DAC 时发现0.1mV 的抖动。 异步模式在这里使用。  

我要求他们在输入为零和满量程时测试输出、输出符合数据表。 当恒定满量程输入时、输出没有抖动。

我想知道 、当同一个数字输入不断写入 DAC 时、输出将如何刷新? 是否有任何因素可能导致这种抖动?

由于该抖动非常小、因此该抖动是否正常?  

期待收到您的回复~

谢谢!

Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出抖动是什么意思? 该测量值是否是值数量的标准偏差?

    我是否可以知道、在数字写入之后、您在测量之前需要花费多少时间?

    驱动哪种类型的负载 DAC?

    此致、

    AK