This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:飞行器件和非飞行器件的裸片版本

Guru**** 2826835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057252/adc128s102qml-sp-die-versions-of-flight-and-non-flight-parts

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件: ADC128S102

尊敬的 TI:

请确认 ADC128S102QML-SP 的所有飞行版本都使用与工程原型 ADC128S102WGMPR 相同的裸片。

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、它们是相同的器件。  非飞行"WGMPR"版本不会经历与完整 QML-SP 版本相同的辐射和质量增强过程、不应将其用于飞行测试。  由于它经常出现、因此-SP 产品中的器件与 ADC128S102产品文件夹下的汽车/商业版本不同。