This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:FPGA 同步

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056275/ads1251-fpga-synchronization

器件型号:ADS1251

尊敬的团队:

相关问题、请访问 :e2e.ti.com/.../ads1251-sigma-delta-switching-frequency-synchronization

"由于我使用的是100%的 FPGA 引脚、我 对时钟、串行时钟求和、所有芯片都是如此。 对于每个通道、仅 MISO 引脚会有所不同。 如果我在所有通道上使用相同的计时,这是否意味着它将始终同步?

如果需要、我可以拉回计时、我关心的是获得1kHz 采样率(或尽可能在硬件中进行过采样以获得更好的本底噪声)"

你能提供什么建议吗?

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    有一种方法可以同步多个 ADS1251s、ADC 数据表的第11页对此进行了介绍。

    唯一的考虑因素是 PCB 上的实际布线长度等、这可能会导致时钟脉冲的发送时间和每个 ADC 接收时间之间的微小差异。 但与实际数据速率相比、这可能难以察觉。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Bryan。