This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1251:Σ-Δ 开关频率同步

Guru**** 2506755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056272/ads1251-sigma-delta-switching-frequency-synchronization

器件型号:ADS1251

大家好、

我正在尝试帮助我的客户回答以下问题。  你能提供什么建议吗?

"在我的设计中、我有一个高电压反激式变压器、它将产生大部分噪声。 我将使开关频率与内部逻辑同步、因此我可以至少在时间上将测量值与开关频率相关联。

使用 SAR,我可以在 MOSFET 导通之前进行转换,噪声最小,但 Σ-Δ 具有不同的运行方式,它随时间的推移而积分。

将 ADC 与反激式开关频率同步的正确策略是什么? 我的反激式器件将以200-500kHz 的频率运行、并且它将以8MHz 的频率进行降频、并且具有多个数字的正确相移、因此边沿不会及时对齐。"

谢谢、

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    最好的选择是在变压器的输出端使用 LDO 来清理信号并抑制一些较高频率的内容。

    以下是一些其他内容、可供客户使用、以帮助解决此问题:

    如果他们有任何其他问题、请告诉我

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    谢谢。 是的、我已经建议使用具有 集成铁氧体磁珠的 LDO、甚至降压。 我已向他们发送了有关数字滤波器的电子书和应用手册。   是否可以为 Σ-Δ 执行其他操作? 他们的问题主要集中在与直流/直流转换器的同步上。 这是一种噪声关键型应用、因为客户正在开发光谱分析设备。

    此致、

    Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果这是一个噪声关键型应用、LDO 应该是一个显而易见的问题。

    否则、他们可以尝试遵循我在上一篇文章中链接到的内容中的一些建议。 具体而言、他们希望确保开关频率远离调制器频率(Fmod)、这样数字滤波器就消除了直流/直流转换器引入的一些噪声功率。

    我不确定他对同步的意义。 Δ-Σ ADC 在转换周期内持续进行转换、因此除非他们计划使用速度更高的 ADC 尝试在直流/直流开关频率周期内完成转换、否则我不知道转换结果是什么(尽管这会增加噪声)。

    再说一次、它们实际上应该只使用 LDO。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Bryan、我认为这应该涵盖项目需求。  

    最棒的

    Daniel