This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53701:DAC 更新

Guru**** 2501985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1057020/dac53701-dac-update

器件型号:DAC53701

我想以这样的方式使用它、使输出在运行期间频繁变化。

要更改 DAC 的输出,必须重写寄存器“DAC_DATA”。
这是非易失性存储器、不保证重写超过20、000次。
这种理解是否正确?


如果我想使用此器件重写超过20、000次、有什么方法吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >如果我想使用此设备重写超过20,000次,是否有任何方法?

    请告诉我是否有直接写入 DAC_buffer 的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC_DATA 被写入寄存器地址空间0x21。 正常写入不会对 NVM 产生任何影响。

    仅当您在 DAC_DATA 写入之后写入触发寄存器时、才会发生 NVM 写入。

    示例代码:

    WRITE DAC_DATA(0x21), 0x05, 0x54  //  Write into DAC buffer
    
    WRITE TRIGGER(0xD3), 0x04, 0x18  //   Write the above into NVM