This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC128S085EVM:从 DAC128S085替换为 DAC108S085

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC128S085EVM, DAC108S085, DAC128S085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056829/dac128s085evm-replace-from-dac128s085-to-dac108s085

器件型号:DAC128S085EVM
主题中讨论的其他器件: DAC108S085DAC128S085

尊敬的技术支持团队:

我想使用 DAC108S085EVM、但 只有 DAC128S085EVM。

是否可以 在 EVM 上从 DAC128S085替换为 DAC108S085。

我想确认是否可以使用 DAC128S085EVM 的 GUI。

最佳耳麦、

 TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DAC128S085EVM 可用于评估 DAC108S085

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢你的答复。

    我尝试  使用此 GUI 评估 DAC128S085EVM (替换了 DAC108S085)。

     DAC108S085和 DAC128S085是相同的 SPI 接口(SYNC 和16位数据)

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在问题得到解决时关闭此主题。 如果您需要更多帮助,请打开另一个。

    此致、

    AK