This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:ADS125H02EVM 尺寸

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS125H02EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056473/ads125h02evm-ads125h02evm-dimension

器件型号:ADS125H02EVM

您好!

我正在购买 ADS125H02EVM 并 进行机械设计来安装该器件。 因此、请共享工程图或其3D 文件 。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vu!

    您能告诉我们、在您的设计中安装 ADS125H02EVM 意味着什么?  这是一次性的事情、还是您计划在设备内使用我们的 EVM 大规模生产您的产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    该器件是一个测试计划、用于在设计电路之前评估我的方法的适用性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vu,

    好的、这应该没问题、我们的公司政策限制了我们的 EVM 在商业产品中用作直接组装。  物理 PCB 的长度为5英寸、宽度为3英寸。  遗憾的是、PCB 上没有真正的"安装孔"、因此、一旦掌握了硬件、就必须确定将其纳入设置的最佳方法。  我没有 PCB 的3D 模型、因此希望此详细信息足以帮助您入门:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。