This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 建议

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5401, ADS5403, ADS5463, ADC12D500RF, DAC3161, DAC12DL3200, DAC3171, DAC5681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056954/ti-recommendation

主题中讨论的其他器件:ADS5401ADS5403ADS5463ADC12D500RFDAC3161DAC12DL3200DAC3171DAC5681

您好:

有以下芯片要求:

 芯片类型           速度                                           位           通道数        接口类型

  ADC        采样率大于或等于100MSPS          12.                 1                   并行

  DAC        稳定时间小于或等于10ns              12.                 1                   并行

请推荐几个符合参数的芯片。 需要稳定供应、并且在后期阶段没有缺货风险、

我尝试找到合适的 ADC 芯片、没有结果、请给我一些指导、Thnak You

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    查看以下内容、并告知我们这些内容是否符合客户的要求。

    此致、

    Rob

    ADS5401、ADS5403、ADS5463、ADC12D500RF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DAC、请尝试:DAC3161、DAC12DL3200、DAC3171、DAC5681