This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:fSCLK 最小时钟频率

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056890/adc128s102qml-sp-fsclk-min-minimum-clock-frequency

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件: ADC128S102

大家好!

我对  ADC128S102QML-SP 的"fSCLK 最小时钟频率"有疑问:

1)根据"-SP"-Type "NAS411P
–2008年8月–2017年4月修订版"的最新数据表
  部分"6.5电气特性:ADC128S102QML-SP 转换器"
  "fSCLK 最小时钟频率"为0、8MHz (最大值= 16MHz)
2) 2)根据最新的商用类型数据表"SNAS298G–2005年8月–2015年1月修订版"
  "6.5电气特性"部分
  "fSCLK 最小时钟频率"为8MHz (典型值= 0、8MHz、最大值= 16MHz)

可能是几次之前(?)问过这个问题:
--> 对于"-SP"-Type (0、8MHz)、"fSCLK 最小值"的正确值是多少?
-->  对于商用型,“fSCLK min”的正确值是多少? (8MHz)?
    "fSCLK 最小值"= 8MHz 和 "fSCLK 典型值"= 0、8MHz 的含义是什么(反之亦然)?

提前感谢您的回答!
此致
Bdo Rauhut

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、BBodo、

    这对我来说似乎是一个拼写错误。  ADC128S102来自美国国家半导体团队、他们制作数据表的方式略有不同。  以下是 SNAS298F 数据表中的一个片段:

    National 样式数据表使用"限值"来表示确定电气特性的运行条件。  在上述情况下、它们的"典型"是最左侧列中注明的最小 fSCLK 最小值。  我们将在下一个数据表修订版中解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答!
    不幸的是、我仍然不清楚:
    1) 1)  "-SP"-Type 的"fSCLK 最小值"是什么值?它是数据表中规定 的0、8MHz (最大值= 16MHz)?
    2) 2)商用类型的"fSCLK min"值是多少:它也是0、8MHz (最大值= 16MHz)?

    提前感谢您的回答!
    此致
    BBodo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们的最小值为0.8MHz、最大值为16MHz。