This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7830:ADS7830:是否可以在将 VDD 从列表中删除之前应用输入?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056610/ads7830-ads7830-can-input-be-applied-before-vdd-is-eatablisted

器件型号:ADS7830

大家好、

我的客户希望在 ADC 的输入通道3上测试12V_AUX、此时不应用3.3V VDD。

在施加 VDD 电压之前、我们能否在输入端施加输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:ADS7830

    大家好、

    我的客户希望在 ADC 的输入通道3上测试12V_AUX、此时不应用3.3V VDD。

    在施加 VDD 电压之前、我们能否在输入端施加输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabin、

    欢迎加入我们!  模拟输入不应超过 VDD 200mV。  在 VDD 建立之前应用您的12V_AUX 会有器件损坏的风险、因此不建议这样做。