This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC104S085-Q1:输出电压范围/断电模式关闭

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC104S085-Q1, DAC104S085, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056779/dac104s085-q1-output-voltage-range-power-down-mode-off

器件型号:DAC104S085-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC104S085DAC53204

大家好、

我的客户正在考虑 使用 DAC104S085-Q1来控制 BMS 中的转换器。  

输出电压似乎介于2.7V 至5.5V 之间。 这是否意味着客户需要添加额外的器件来驱动电压低于2.7V?

2.客户不想使用断电模式。 在这种情况下、他们能否将 OP1和 OP0设置为0以关闭此模式?

客户考虑 了 DAC104S085-Q1和 DAC53204、但 DAC104S085具有内部电阻器(2.5k 和100k)、而 DAC53204没有内部电阻器。 内部电阻器是否会影响客户用于控制转换器的外部电阻器?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在下面回答这些问题。

    1、输出范围为0V 至 Vrefin (Vrefin 的电源电压范围为0V 至 VA)。  无需其他器件即可驱动低于2.7V 的电压

    2.通过将 OP 位设置为11可将 DAC 断电

    不是、但我建议在此应用中使用 DAC53204。

    此致、

    AK