This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:正在搜索引脚兼容的替代产品

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138, TLA2528, ADS7128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056471/adc128d818-searching-for-pin-compatible-replacement

器件型号:ADC128D818
主题中讨论的其他器件:ADS7138TLA2528ADS7128

您好!

由于组件危机、是否有任何其他器件可以替代现有产品中的 ADC?

谢谢

/Tomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomas、您好!

    我相信我们不会为该产品提供与 P2P 和软件兼容的替代产品。  有关具有集成序列发生器和 I2C 的备选通用8通道 ADC、请查看 TLA2528和 ADS7128或 ADS7138。  使用它们需要重新设计电路板。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    好的、谢谢。

    此致、

    Tomas Bergh