This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A02:AD 转换器采样数据延迟

Guru**** 2533440 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1055772/ads131a02-ad-converter-data-latency-from-sampling

器件型号:ADS131A02

各位专家:

我想确认从 ADC 采样到通过 SPI 转换数据的延迟。 ADS131A02采用 SINC3滤波器、需要额外的一个周期来通过 SPI 输出数据。 下面是我的理解、请让我确认这是否正确。

假设 f_data 周期为15.625us。 由于使用了 SINC3滤波器、因此它类似于计算周期 CONV1、conv2和 conv3期间的平均值。 SINC3的输出在稍后输出一个转换。  这种理解是否正确?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    感谢您的发帖。

    是-由于数据是双缓冲的、因此 ADS131A02需要一个额外的转换周期来输出 SINc3滤波器的结果。 但是、我不会说转换输出是之前3次转换的直接平均值、因为正弦滤波器系数不是平均加权。 与 SAR ADC 一样、在精确的时间内无法精确定位转换输出。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    关于延迟问题,我指的是以下白皮书。

    https://www.ti.com/lit/wp/slyy095a/slyy095a.pdf?ts=1637657677199

    本白皮书似乎说可以计算延迟。 下面是示例。

    我想知道 ADS131A02的情况是否相同、如果是、我们如何计算延迟?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    是的、该延迟将是一个确定的调制器时钟周期数。 Fmod = 2.048MHz 和4.096MHz 时、以微秒为单位的延迟如表3所示。 客户也可以针对其他调制器时钟频率调整这些延迟。

    此致、

    Ryan