This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:SPI 开发测试应用请求

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056165/ads8634-request-for-spi-dev-test-application

器件型号:ADS8634

您好!

请帮助我通过 SPI 寄存器并借助测试应用读取4个 ADC 通道的原始数据。 我已为同一个添加了 SPI dev 驱动程序。

此致、

Deeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    您能否 根据以下步骤和配置、使用示波器捕获并分享 SCLK、/CS、DIN 和 DOUT 的几个时序图?

    1.向 四个输入通道之一施加精密直流电压或将其短接至接地。

    2.使用手动模式选择在步骤1中应用了特定输入信号的特定通道。 请参阅 ADS8634数据表第40页的"寄存器写入格式"和"手动模式寄存器"。

    3.打印帧1 (寄存器写入)、 帧2和帧3的时序图,其中包括指定通道的转换数据。

    您的原理图将非常有助于解决该问题。 谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有适用于此模块的驱动程序。 请问我是如何阅读的

    使用 SPI 接口从 ADC 输出数据。

    此致、

    Deeksha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deeksha:

    此成熟器件没有示例代码。 按照我之前的帖子中的建议、请参阅上述步骤。 请注意、/CS 信号用于启动转换、请参阅图1中的时序。 所有信息均包含在数据表中、请在此处查看 ADS8634数据表

    此致、

    戴尔