This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1158:ADS1158

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1056281/ads1158-ads1158

器件型号:ADS1158

你(们)好

我们希望以5.2MHz 的频率驱动 ADS1158 FCLK。

您能否使用该时钟而不是16MHz 创建下表的版本?

谢谢、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    请您自己尝试这样做、我们可以告诉您是否正确? 您只需将这些值按5.2/16进行缩放。

    布莱恩